This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2372:请帮助检查原理图。

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2372

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/855429/tps2372-please-help-to-check-the-schematic

器件型号:TPS2372

高导出、

tps2372无法通电。

您能帮助检查原理图吗?e2e.ti.com/.../TPS2372_2D00_4.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好

    目前正在研究这一问题。 如果可用、将发布答案。 我希望在接下来的24小时内。

    谢谢!

    此致、

    达尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    查看原理图、在检测/分类过程中会发生很多导通和关断情况等

    由于目前的故障是 TPS2372未开启、因此它可能无法检测到。 能否确保25k 电阻器 OPTO 开启、10uF 输入电容 OPTO 关闭、14.7k 电阻器 OPTO 关闭? 如果 这些不正确、我可以看到它如何无法检测。  

    请注意、您可以订购 TPS23881EVM、它具有一个 GUI、可以告诉您发生了什么故障(例如检测失败)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、达尔文、

    现在我们有一个问题。

    波形为双特征。 通过该波形、我们可以发现 TPS2372上的波形可以很好地进行分类、但另一个波形发生故障。

    通过 PSE 调试消息、它显示一个是5级、另一个是0级。  

    但是、如果2个 PD 的总功率小于20W、则2个 PD 的总功率均可归类为5类。

    我们应该更改 Rcls、还是存在另一个问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    此调试在以下 E2E 中进行驱动。 TI FAE 也可以离线运行。