This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14030-Q1:OVP 期间的低侧 FET 运行

Guru**** 2520210 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR14030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/834408/lmr14030-q1-low-side-fet-operation-during-ovp

器件型号:LMR14030-Q1
主题中讨论的其他器件:LMR14030

大家好、

我对 LMR14030中内置的用于引导电容器充电支持的低侧 FET 行为有疑问。

当 LMR14030检测到 OVP 时、它会停止其高侧 FET、直到输出电压恢复到目标电压的107%。

在此 OVP 运行期间(Vout>109%)、是否存在通过检测启动 UVLO 来打开 LMR14030低侧 FET 的情况?

还是对于 OVP、所有开关操作都将停止?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shinji-San

    我相信当器件处于 OVP 时、所有开关将停止、其中包括高侧 FET。  

    BOOT UVLO 的条件通常是高侧导通时间过长、在这种情况下、高侧关断。

    谢谢

    -Arief