请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
您好!
您能否推荐一款支持220V 交流 输入和24V 4A 输出[正常]反激式拓扑的 EVM、最重要的是、该解决方案可以提供 EVM、我的客户可以使用该 EVM 尽快进行评估。 谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
您能否推荐一款支持220V 交流 输入和24V 4A 输出[正常]反激式拓扑的 EVM、最重要的是、该解决方案可以提供 EVM、我的客户可以使用该 EVM 尽快进行评估。 谢谢。
您好、Yue、
感谢您关注 TI 反激式控制器。
我可以找到的最接近现成可用的离线 EVM 是输出电压为19.4V、6.2A 的 UCC28600EVM 评估模块(参考: )。
通过从 索引页面(http://www.ti.com/tool/ucc28600evm)开始搜索 TI 参考设计、可以找到与24V 4A 更匹配的参考设计、但这些是不可订购的电路板。 可订购 EVM 的选择有限。
我希望 UCC28600EVM 足够接近、可用于性能评估。 显然、可以 根据 客户的特定要求对 EVM 设计进行"书面"调整、但实际改变 EVM 本身可能需要大量返工。
此致、
Ulrich