This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:单节电池块上的电压读数错误

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/833821/bq76940-voltage-reading-error-on-one-cell-block

器件型号:BQ76940

您好!

我们将 BQ76940用于10节锂离子电池、它为电池6、7、10 (第二块电池的所有部件)提供了错误的电压测量。  

我们已短路

(电池3和电池4)=>电池3  

(电池7、8、9)=>电池6

(电池12、13、14)=>电池9

如数据表中建议的那样。

以下是我们的原理图:

有人以前有这种问题吗?

感谢您的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexandre、

    除了 R1、R5、R6上的0k1代号外、原理图看起来正常。  对于 BQ76940、这些功率滤波电阻器通常为1k 欧姆、更像是 R48或其他器件的名称。 如果该值很小、除非 IC 因某种原因受损、否则我不会期望它改变电压。

    电路板组装期间、观察到电池组从封装中产生的应力中漂移。  在这种情况下、回流焊通常会将测量误差恢复到数据表规格中。  如果这是问题、请确保在需要时干燥零件、并避免组装过程中的机械应力。

    在10节电池的实施中使用15节电池电路板时、请务必组装电路板、使 VCn 引脚短路、连接正确的滤波电阻器、并根据需要连接 CELLn 端子、以连接平衡电流路径、但避免使用并联滤波电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的快速回答。

    我明天将更换3个电阻器、看看它是否发生了变化。

    关于受损的 bq,我 不确定它是否已损坏,因为我们在3个不同的主板上有相同的问题。

    我不确定您的最后一段是否完全理解。 您是否有某种原理图 来帮助我确保电池短路正确?

    再次感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经完成了您建议的全部3项更改、但它不能解决问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经完成了您建议的全部3项更改、但它不能解决问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexandre、

    如果您有3个具有相同行为的电路板、无论是计算、部件应力还是损坏、这似乎都是系统的。  第一个考虑因素可能是来自电池的数据是否都以相同的方式应用增益和偏移。  另一个考虑因素是观察到的差异是否在数据表容差范围内。  如果是、您可能只需应用特定于电路板/器件的校准即可校正所需电压点的偏移。  如果差异超出器件规格、您可以回流焊器件上的焊料以查看其是否恢复。  您还可以使用新的器件替换器件、以查看行为是否可能来自应用到第一块电路板的某些情况、以及它是否与错误的电阻器值相关。

    应用手册 http://www.ti.com/lit/an/slua810/slua810.pdf 的图7 显示了7S 外部平衡配置、尽管数据表中不建议使用 C7连接(您的 C8正确)。  您的10节 BQ76940电池与顶部组使用的3节电池相似。  选择要填充的零部件或短接以匹配的零部件。  EVM 用户指南第6.4节展示了该电路板的示例、您的电路板可能略有不同。  一般而言、您需要:

    1. 将 VCn 短接至未使用电池的 VCn-1、方法可能是在电容器位置填充0欧姆电阻
    2. 移除会导致 VCn 和 VCn-1网络路径重复的额外电阻器。  您可以选择使用哪条路径、如果短接组中的2个单元格、则有3个选项。
    3. 将电路板输入端子连接到相应的电芯、以便平衡 FET 具有电流路径

    在原理图中、顶部组中的3节电池将 C11和 C12替换为0欧姆。  接下来、确定用于感应和平衡控制的路径、R49/R50、R51/R52或 R53/R54、并移除其他电阻器。  最后连接平衡电流路径的电池端子:如果您选择了 R49/R50、请将 CELL14连接到 CELL12、以便器件的电池12具有平衡电流路径。  按照当前路径进行选择。

    请告诉我们您的发现

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢您的广泛回答。

    我进行了您建议的所有测试、我的结论是 IC 内部损坏。 我注意到、我的设计未考虑电池之间的二极管。 此外、我正在进行随机电池连接、因此我想它可能会损坏 IC。  

    我正在使用数据表中建议的所有二极管和新 IC 进行另一项设计、我希望它能解决我的问题。

    我会随时通知您。