尊敬的社区:
我已经为我的电路设计了电源多路复用器、使用 TPS2121、IN1是锂离子电池电压范围为2.8-4.2V 的主电源
IN2由5V 辅助电源供电。
我的目的是当出现 IN1或 IN2时、输出将为1。 当 IN1仍然存在时、当应用 IN2时、从低电平到高电平的转换是完美的、没问题。
但是、当 IN1仍然存在时(从较高源极转换到较低源极) IN2断开连接时、我发出的问题是输出电压会下降(如示波器中的最高2V)、因为它会下降到2V、然后回到2.8V。
这会导致我的电路在压降期间关闭。 如数据表中所示、TPS2121被认为是在2源之间快速切换(高达5us)。
使用的拓扑是更高的工作电压(VCOMP)、称为开关随时间 TSW = 100us。
但测量结果显示、随着时间的推移、开关为550us。
实际上、我必须指出、如果2个电源之间的转换不是无缝的、压降电压可能会导致我的器件在此期间关闭。
我在 TPS2121的输出上再添加1个100uF 6.3V 电容器、但结果相同。
对于热插拔/插拔或在2源多路复用器之间立即转换、是否有任何推荐或其他解决方案。
我注意到 TPS25942可用于热插拔控制器、但数据表中指出、它仍然具有随时间变化的开关功能。
我需要一个解决方案、它可以帮助我随着时间的推移使用0开关、或者我应该尝试使用 TPS2121的快速开关
谢谢。