This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54561:SS/TR 至基准交叉

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/827025/tps54561-ss-tr-to-reference-crossover

器件型号:TPS54561

您好!  

我有一个使用 TPS54561的设计。 我尝试计算 SS/TR 电容值。 从描述 7.3.8开始、它显示内部基准使用0.8V、我假设交叉点是当 SS/TR 电压高于内部基准0.8V 时。 但是、在电气特性中、它显示了1.16V 时的交叉点。 您能否帮助解释交叉行为? 如何使用1.16V 交叉点?

谢谢、  

Tony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    让我咨询一下这个问题的产品专家

    谢谢

    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我相信、当 FB 电压为0.784V (0.8V 的98%)时、该1.16V 值只是 SS/TR 引脚的值

    谢谢

    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arief、  

    感谢您的及时反馈。 我想知道、如果是这种情况、您如何计算等式5? 您是否对 Vref 使用0.8V 或1.18V 电压? 使用1.16V/98%来减去1.18V。 图54也让我感到困惑。  

    这是在 pspice 模型中建模的吗? 您能帮助使用模型检查此问题吗?

    谢谢、

    Tony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据数据表、公式5使用 Vref = 0.8V 的值。

    因为当您处于稳压状态时、Vref 将为08V

    谢谢

    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arief、

    感谢您的跟进。 在本例中、如何使用1.16V 阈值? 我假设可能需要注意对数据表的一些依赖。 是否有任何计划的修订?  

    谢谢、

    Tony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法理解此帖子。

    请您解释一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marshall、

    感谢您的跟进。 让我将我的问题改写如下。  

    我尝试使用 TPS54561进行设计、但我对 SS/TR 功能的交叉阈值有疑问。  

    数据表第7.3.8章看起来正常。 我从7.3.8开始了解、SS/TR 基准电压为0.8V。 当 SS/TR 电压高于内部基准电压(我假设为0.8)的85%(偏移为42mV)时、该器件开始从外部传输到内部。 这对我来说似乎完全可以进行设计。  

    但是、在电气表中、有一个 SS/TR 至基准交叉电压、其注释为"98%标称值"、典型值为1.16V。 我无法理解当 SS/TR 的所有基准电压为0.8V 时该1.16V 是如何产生的。 请在这里帮帮我。  

    提前感谢。  

    此致、

    Tony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我希望这张图片能消除混乱。  

    黄色迹线为 SS/TRK 引脚、绿色为 FB。  

    因此、基本而言、在0.8V 的 SS/TRK 下、FB 引脚尚未达到0.8V。

    谢谢你  

    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你们的团队、这解决了我的问题。