This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS24710:为什么 TPS24710的栅极低?

Guru**** 2635075 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS24701, TPS24710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/831350/tps24710-why-the-gate-of-tps24710-is-alway-low

器件型号:TPS24710
主题中讨论的其他器件:TPS24701

您好!

下面是使用 TPS24701作为热插拔控制器的电源输入电路的原理图。

输入电压为12VDC、最大值为 电流约为15A-16A。

下图中的设计参数是根据 TPS2471x 的数据表计算的。

现在、栅极在上电后始终处于低电平。

EN 引脚的电压约为1.5V。

FLTb 的输出为低电平、PGB 的输出为高电平。

计时器引脚的波形为 zigzag 波。

BNX022是 LC 滤波器。

为什么 TPS24710始终处于锁存模式(计时器引脚的波形为 zigzag 波形)?  

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    欢迎使用 e2e!

    FLTb 低电平和 PGB 高电平表示 TPS24710保持在电流限制内的时间足够长、以便故障计时器过期并将栅极拉至低电平。  

    在锁存模式下、计时器引脚会继续定期对连接的电容器进行充电和放电。 这不是问题。 请参阅数据表中的图34。  

    您似乎启动失败。 启动期间的负载是多少?

    请使用此处提供的设计计算器: http://www.ti.com/product/TPS24710/toolssoftware ,填写后与我们分享。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen,

    感谢您的快速回复。

    我在启动期间尝试了两种情况:

    1无负载

    2插入一个子卡作为负载,最大  功耗 约为180W (最大电流约为15A)。

    上述两种情况下的调试结果相同、GATE 引脚的输出始终为低电平。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果在计时器到期之前输出未充电、则可能会出现启动失败的情况。 请填写设计计算器并与我们分享、以便更好地了解您的系统

    此外、请使用 以下信号共享与数据表中图27类似的启动波形-输入电压、门电压、输出电压和计时器。  这将有助于我们了解栅极信号为什么会降低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否按照上述消息中的要求共享设计计算器和波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    希望您的问题得到解决。 如果仍有问题、请回复此主题或创建新主题。