请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCD3138 大家好、
我不确定这是不是一个合适的论坛来询问与电信电源市场趋势相关的问题。 我的客户正在制造电信风扇、希望了解一些相关信息。
1.使用-48V 的电信应用是什么?目的是什么? 48V 系统的优势是什么?
2.电信系统的输出电源轨数是多少?范围是多少?
3.未来是否有任何有关电信电源趋势的材料?
请访问所有说明或网站链接。
非常感谢。
陈文森
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我不确定这是不是一个合适的论坛来询问与电信电源市场趋势相关的问题。 我的客户正在制造电信风扇、希望了解一些相关信息。
1.使用-48V 的电信应用是什么?目的是什么? 48V 系统的优势是什么?
2.电信系统的输出电源轨数是多少?范围是多少?
3.未来是否有任何有关电信电源趋势的材料?
请访问所有说明或网站链接。
非常感谢。
陈文森
使用-48V 电压的原因是蓄电池正极侧接地、以最大限度地减少腐蚀:
http://mathscinotes.com/wp-content/uploads/2016/04/positiveground.pdf
专家将向您回复您的其他问题的答案。
此致、