This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/BQ40Z50-R2:我无法为 BQ 及其电池充电、我的电池为3.8V X5000MAH、4节。 2并联和2系列。 始终停止充电、我不知道如何设置参数。 它始终具有保护功能。 请帮助回复我的地址:A-如何将 BQ 设置为 Remo

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/834175/ccs-bq40z50-r2-i-can-not-charging-to-bq-and-its-battery-my-cells-is-3-8v-x5000mah-4-cells-2parallel-and-2-series-always-stop-charging-i-donot-know-how-to-set-the-parameter-it-always-protection-pleas-help-reply-me-at-a---how-t

器件型号:BQ40Z50-R2

工具/软件:Code Composer Studio

我无法为 BQ 及其电池充电、我的电池是3.8V X5000MAH、4节电池。 2并联和2系列。

始终停止充电、我不知道如何设置参数。 它始终具有保护功能。

请在以下地址回复我:

A-如何设置 BQ,要删除所有警告,请使电池可以工作?

B----为什么附图中有如此多的红点?

C-We 正在使用大容量电池 X3.7V,如何管理它?