This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23880:测试1个 BT 端口(4线对)、其中2个在 PD 器件(2线对)上

Guru**** 2535050 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23880

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/833868/tps23880-test-1-bt-port-4-pair-with-2-at-pd-device-2-pair

器件型号:TPS23880

大家好、

我们的客户测试了1个 BT 端口(4线对)、其中2个在 PD 器件上、1个 PD 连接到 Alt A (2线对)、 1个 PD 连接到 Alt B (2线对)

1.对于原始的4线对(BT 为通道1 +通道2)端口设置、此测试是否有效(BT 端口的 Alt A 连接1个 PD、而 Alt B 连接另一个 PD)?

2.如果没有,我该怎么做? 将每个通道设置为独立的2线对端口?

谢谢、

C.T.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 CT、

    您在此处进行测试的目标是什么? 是否要使用双特征 PD 测试 TPS23880 4线对端口? 在这种情况下、您可以断开 CAT5电缆并将1个 PD 连接到 Alt A、将1个 PD 连接到 Alt B、然后将另一端连接到 PSE 端口。 在这种情况下、PSE 会识别 PD 是双特征 PD。 您必须确保先将两个 PD 连接到电缆、然后将电缆连接到 PSE 端口。 谢谢。

    此致、

    一分钱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Penny:

    很抱歉、我不熟悉 PSE。

    那么、如果这个4线对端口的设置是单一特征、那么测试将失败、对吗?

    2.是否由 FW 设置了单一特征或双特征?TPS23880可以自动检测它?

    3、如果是自动的、那么应该通过这种测试、对吗?

    谢谢你。

    C.T.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 C.T:

    请参阅下面的我的回答。

    那么、如果这个4线对端口的设置是单一特征、那么测试将失败、对吗?

    [一分钱]这不是故障、因为您没有将 PSE 配置为单签名或双签名模式。 您只需将其设置为4线对模式、PSE 就会根据 PD 的结构确定如何开启端口。  

    2.是否由 FW 设置了单一特征或双特征?TPS23880可以自动检测它?

    [penny]PSE 在选择4线对模式时自动检测。  

    3、如果是自动的、那么应该通过这种测试、对吗?

    [一分钱]是的。  

    此致、

    一分钱