This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A05:最大 EN 引脚电流

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A05

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/858413/tps7a05-max-en-pin-current

器件型号:TPS7A05

您好!

我的客户有关于 TPS7A05 LDO 稳压器的问题。  

  1. 要计算 EN 和 Vin 之间将使稳压器保持启用状态的最大上拉电阻值、我想知道最大 EN 引脚电流-但数据表中仅指定了典型值。

您能找到最大 EN 电流、还是它们应该设计为的最大值吗? 如果有用、器件将不会超过85°C。

  1. EN 引脚的阈值为0.9V。 当上拉电阻器上出现压降时、当 EN 引脚低于 Vin 但高于0.9V 阈值时、接地电流/静态电流/ EN 电流是否会增加?

谢谢、

塞贝斯蒂语  

现场应用程序专员  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sebestian、

    仿真实际上显示最大使能电流为2.6nA、但我们建议使用数据表中列出的10nA 进行计算、以便在电路板级泄漏可能会克服下拉电流的情况下增加一些额外裕量。 显然、客户将更深入地了解其应用、并且可能需要考虑更高的电路板级泄漏。  

    使 Ven 低于 Vin 不会增加器件中的电流、但如果 Ven 高于 Vin、则额外的电流将从 Ven 流向 Vin。