请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5143-Q1 您好、先生、
我们已经打开了随机关闭问题(2%-3%)、但 在打开后是正常的。
对不起、LM5143-Q1的 Cboot 的建议值是多少? 我的意思是 SW 引脚到 HB 引脚。
目前为0.33uf、如果 Cboot 太大、会发生什么情况? 它是否会导致无法启动?
谢谢你
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.