This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24271:BQ24271和62368-1标准

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24271, BQ25601D, BQ25601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/831012/bq24271-bq24271-and-62368-1-standard

器件型号:BQ24271
主题中讨论的其他器件: BQ25601DBQ25601

尊敬的 TI 团队:

我们想考虑将 BQ24271用于我们的其中一款产品。 但是、我们想知道 BQ24271是否符合62368-1标准? 谢谢你。

此致、

Peter  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    BQ24271不符合62368-1标准。  该器件也是 NRND。  具体来说、62368-1标准的哪一部分需要满足?

    我可以建议使用 BQ25601或 BQ25601D 作为替代产品吗?  

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    非常感谢您的建议。 BQ25601或 BQ25601D 是否符合62368-1标准?

    此致、

    Peter  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、

    不幸的是、不  标准中是否有您需要满足的特定项目或整个标准?

    此致、
    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    我们没有听到您的反馈。 我们假设您能够解决您的问题。 如果不是、只需在下面发布回复或在该线程由于超时而锁定时创建新线程。