This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3880:某些 LM3880工作异常

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3880
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/864190/lm3880-some-lm3880-works-abnormally

器件型号:LM3880

您好!

   我们制作了大约80块电路板、使用 LM3880控制加电序列。  LM3880的电路如下。 电路板的输入功率为 VCC_5V。

  这些板中的一个板无法在机箱中通电。   我们发现该板上 LM3880的 FLAG1保持低电平、 FLAG2和 FLAG3保持高电平。 因此、由 Flag1控制的功率无法加电。

我们发现、当机箱中的板少于五个时、该板可以 加电。 当机箱中有五个板时、 无法 为该板通电。

当机箱中有五个板时、我们测试 了电源的电压。  电源的电压约为5V。 电压正常。

我们测试了电源的加电启动波形。 当机箱中有一块板时 、电源的启动波形 如下所示。

当机箱中有五个板时 、电源的启动波形 如下。

我们可以发现、当机箱中有五个板时、上电期间会出现临时压降。   

上电期间的压降是否是 LM3880工作异常的原因?

此致、

LIN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您能否在 VCC 斜升期间检查 EN 阈值? 在 VCC 达到2.7V 之前、EN 不应超过使能阈值、否则将无法预测该行为。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihe、

    感谢您的回复。

    lm3880上 EN 引脚的启动波形 如下。

      EN 上升至启用阈值(1.25V)大约需要20ms。   VCC 上升至2.7V 大约需要1ms。  这里似乎没有问题。

    EN 和 VCC 的启动波形如下。 黄色波形为 EN。 蓝色波形为 VCC。

    此致、

    LIN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    本例中的温度是多少? 您的系统中5个或更少5个电路板之间有何差异?

     只有在机箱中有5个主板时,该特定主板上才会出现问题吗?

    您是否检查 FLGA1的另一侧、  是否可能有强下拉。

    我认为压降不会导致问题、因为它高于2.7V。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihe、

    本例中的温度约为20℃。

    我们只能发现电源的启动波形与机箱中的5个板或更少5个板之间的差异很小。

    我们已经测试了大约80块电路板。 只有一个电路板有问题。

    FLGA1的另一侧 是  TPS548A20RVER 的 EN 引脚。    没有其他负载连接到 Flag1。

    当机箱中有五块电路板时、有时 会 为异常电路板加电。 异常   电路板 可加电15倍中的一次。  如果我们使用  其他制造商制造的电源提供5V 电压、  则异常电路板 始终可以加电。 但我们无法更改 机箱中的电源、我们想找出问题的原因。

    我们在  异常电路板无法加电时测试了5V 的加电启动波形、lm3880的 EN、FLAG1、FLAG2、FLAG3。 如下所示。

    (上图。  无法加电。 黄色 波形为  lm3880的 EN。 蓝色波形为 Flag1。)

    (上图。  无法加电。 黄色波形为 lm3880的 EN。 蓝色波形为 FLAG2。)

    (上图。  无法加电。 黄色波形为 FLAG3。 蓝色波形为 lm3880的 EN。)

    (上图。 无法加电。 黄色波形为 lm3880的 EN。 蓝色波形为 VCC_5V。)

    (上图。  无法加电。 黄色波形为 VCC_5V。 蓝色波形为 FLAG2。)

    我们测试了5V 的加电启动波形、lm3880的 EN、FLAG1、FLAG2、FLAG3、FLAG3、当异常电路板可以加电时的加电启动波形。 如下所示。

    (上图。 可以加电。 黄色波形为 Flag1。 蓝色波形为 lm3880的 EN。)

    (上图。 可以加电。 黄色波形为 lm3880的 EN。 蓝色波形为 FLAG2。)

    (上图。 可以加电。 黄色波形为 FLAG3。 蓝色波形为 lm3880的 EN。)

    (上图。 可以加电。 黄色波形为 lm3880的 EN。 蓝色波形为 VCC_5V。)

    (上图。 可以加电。 黄色波形为 VCC_5V。 蓝色波形为 FLAG2。)

    此致、

    LIN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    当有5块电路板时、其他4 块电路板在 VCC 上是否具有与可疑电路板相同的压降?

    当使用其他供应商提供的电源时、即使机箱中有5块电路板、可疑电路板也始终正常工作。  对吗?

     这两个电源之间有何差异、即 VCC 上的压降?

    您知道 VCC 下降的原因吗?能否修复?

    您是否尝试更换 LM3880进行交叉检查?

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihe、

    当有5块电路板时、其他4 块电路板在 VCC 上的压降与可疑电路板相同。 所有电路板共用一 个电源为 VCC_5V 供电。

    当使用其他供应商提供的电源时、当机箱中有5块电路板时、可疑电路板始终正常工作。 来自其他供应商的电源具有更长的斜坡时间且无压降。 其他供应商的电源启动波形 如下。

     电源供应商说、压降是电源的固有属性、除非完全更改电源设计、否则不能固定压降。

    我们 计划 在下周更换 LM3880进行交叉检查。 由于 某种原因,最近几天不能这样做。

    此致、

    LIN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的更新。 基本而言、不同电源之间的压摆率是不同的。 请在交叉检查完成后报告。

    我们没有听说过任何类似的问题。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihe、

    我们将  正常板上的 LM3880交换到可疑 板。 可疑 的电路板可以始终加电。 正常电路板变为无法通电。

    我可以做些什么 来找出问题的原因?

    此致、

    LIN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的更新。 我们将进行检查并返回给您。

    由於是在美国度假, 预计在 新年后会有回应。

    感谢您的耐心等待。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您是否尝试提高或降低 VCC 的压摆率? 从设计点的角度来看、芯片不会出现这种下降。

    此致

    Yihe