This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:环路补偿 RC 网络计算

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/868278/bq25713-loop-compensation-rc-network-calculation

器件型号:BQ25713

我 在     我的充电器 设计中发现 BQ25713 SW 不稳定问题。

PCB 布局 和 组件‘ 值 是指 TI 的 EVB。

当 Vin=5V、Vbat=12V 时、 器件 在  升压 模式下工作、SW2 波形  显示 如下、  系统  不稳定:

  降压 模式下的 SW1 显示 相同 的情况。  

  在我的设计中、Cvbus=80uF、CSYS=120uF、Cbat=22uF、 所有 电容器 都 是陶瓷电容器。  但      TI 的 EVB 中使用了一些聚合物电容器。

 SW 不稳定 问题是否  由  陶瓷 电容器引起? RC 补偿网络是否适用于所有 陶瓷电容器设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

       VSYS POSCAP 对于稳定性至关重要,VSYS 节点至少需要7*10uF+47uF POSCAP 来保证稳定性。 我们不建议仅更改陶瓷电容器的补偿网络、否则其他工作模式可能会存在稳定性风险。

       另一个可能的原因是负载条件、当出现此问题时、您施加了多少负载? 是否有可能触发过流情况?

    此致

       

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    我们没有听到您的反馈。 我们假设您能够解决您的问题。 如果不是、只需在下面发布回复或在该线程由于超时而锁定时创建新线程。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、ishuo、  

    我 找到    了解决 此 问题的方法。  添加  聚合物 电容器。  可以    提高 环路 稳定性。

    感谢   您的回答。