This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61165:LED 驱动器在使用几天后出现故障(Vout = Vin)

Guru**** 2392505 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61165

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/858386/tps61165-led-driver-fails-after-a-few-days-of-usage-vout-vin

器件型号:TPS61165

大家好、

我的客户在使用 TPS61165 LED 驱动器时遇到问题。 在20%的器件上、他们看到几天后 LED 驱动器停止为 LED 供电。 在这些情况下、Vout = Vin。 其显示屏的规格为16V、40mA。 30kHz 时 PWM 电压波形为3.3V。 他们已尝试使用外部电源测试 LED、以验证 LED 是否没有问题。  

您是否知道导致此问题的原因?

谢谢、

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dabiel、

      电源电压是多少、您是否已检查这些器件是否已除雾?

    此致

    肖恩