请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24715 您好!
我需要为3s2p 配置包充电。 范围为128mA 至 8.128A。 我的充电电流为3.25A。 如何将充电电流设置为3.25A? 我们使用的是 Panasonic NCR18650B 锂离子电池、其最大充电电流仅为0.5°C。 您能就此提出任何建议吗?
我是否可以将充电电流设置 为 ChargeCurrent ()= 0x0cb2H?
请查找随附的电池数据表链接。
https://www.batteryspace.com/prod-specs/NCR18650B.pdf
谢谢你
此致
Harini Krishna