This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61096EVM-787:静态电流

Guru**** 657930 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61096EVM-787
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/832335/tps61096evm-787-quiescent-current

器件型号:TPS61096EVM-787

尊敬的女士,先生,

我们正在执行测试来测量 TPS61096EVM-787的静态电流。

 μA 使用3.3V 的输入电压电源、升压输出端没有负载、电源电流为6.4 μ A。

请参阅以下设置:

 μA、我们具有:IQ=6.4 μ A (输入电流)(ILIM =高电平且没有启动功能)
但在数据表中、我们可以看到 IQ= 1.2μA μ A (最大值为2.5μA μ A)

即使考虑到输出电压的 Iq (20V 时为200nA、因此在输入端增加大约1.2uA)、我们仍然无法达到6.4uA 的值。

为什么会这样呢?  

此外、还有一个有关 Vosns 引脚的问题、很明显、它会对输出电压进行采样以馈入 FB 引脚、因此与始终将分压电阻连接到输出的直流/直流架构相比、它可以降低静态电流。 我的问题是:该采样的频率是多少?   

感谢大家的参与。

Julien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Julien 您好:

    很抱歉、我今天不在办公室。 请原谅我,明天稍后我可以答复。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Julien 您好:

    感谢您的耐心等待。

    IQ 可能与您以前的想法不同。 应在没有开关的情况下对其进行测试。 我们有一份应用手册、您可以查看其详细信息: http://www.ti.com/lit/an/slyt412/slyt412.pdf 如果您在阅读该手册后有其他问题、请告诉我。

    转换器以类比方式检测输出电压。 我想知道您提到的采样频率是多少。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Minqiu 的高精度、这对我们很有帮助。

    我是否应该了解我们无法为该特定评估板实际测量该 IQ? 由于查看评估板的数据表、在使能器件的同时不可能停用开关操作、这是因为没有引脚具有此类功能。  

    此致、

    Julien   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Julien 您好:

    您可以使用另一个电源使 Vout 略高于目标。 转换器将进入 PFM 模式。 如果 Vout 保持高于触发值、则不会切换。

    还有一个应用介绍了如何在轻负载下更精确地测量效率: http://www.ti.com/lit/an/slva236a/slva236a.pdf