尊敬的女士,先生,
我们正在执行测试来测量 TPS61096EVM-787的静态电流。
μA 使用3.3V 的输入电压电源、升压输出端没有负载、电源电流为6.4 μ A。
请参阅以下设置:
μA、我们具有:IQ=6.4 μ A (输入电流)(ILIM =高电平且没有启动功能)
但在数据表中、我们可以看到 IQ= 1.2μA μ A (最大值为2.5μA μ A)
即使考虑到输出电压的 Iq (20V 时为200nA、因此在输入端增加大约1.2uA)、我们仍然无法达到6.4uA 的值。
为什么会这样呢?
此外、还有一个有关 Vosns 引脚的问题、很明显、它会对输出电压进行采样以馈入 FB 引脚、因此与始终将分压电阻连接到输出的直流/直流架构相比、它可以降低静态电流。 我的问题是:该采样的频率是多少?
感谢大家的参与。
Julien