This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM78L:运行温度为-45C 的 LM78L05AIM/NOPB

Guru**** 1130050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/853665/lm78l-lm78l05aim-nopb-operating-to--45c

器件型号:LM78L

团队、

我们是否有关于将 LM78L05AIM/NOPB 低至-45C 的运行数据?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我检查了存档、在-45°C 时我们没有该器件的数据。

    这是一个20年前的组件、如果客户可以使用我们的新组件之一、则可以选择在低至-55°C 的温度下测试的组件。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    感谢您的快速回复。 是否有任何更新版本的 P2P 和支持-55C?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们没有任何具有可扩展该低温度范围的 P2P。 也许另一个器件可以满足您的需求。 您能否提供预期的 VIN 和 IOUT?  

    ~ Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    此帖子已开放14天以上、假设问题已解决、我们将关闭此帖子。 如果情况并非如此、请随时发布新帖子。  

    此致、  
    Jason Song