This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SG3524:SG3524

Guru**** 2509865 points
Other Parts Discussed in Thread: SG3524

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/831262/sg3524-sg3524

器件型号:SG3524

SYNC 信号的规格应该是多少、  因此 SG3524可以与外部 SYNC 配合使用?   是否有任何用于同步的 REF 电路?   SYNC 信号的最大导通时间和关断时间是多少?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shahriar、

    遗憾的是、我没有找到任何用于同步的参考电路。

    根据数据表、当需要一个外部时钟时、一个大约3V 的时钟脉冲可被直接施加到振荡器输出端子上。 kΩ 点的接地阻抗约为2k Ω。 在该配置中、RTCT 必须选择一个略大于外部时钟周期的时钟周期。  

    此外、我建议通过将一个窄脉冲应用于 OCS 输出引脚来使用一个外部时钟、通常为100~200ns。

    此致、

    Teng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Teng、

    请告诉我、

    1) 1)在什么边沿进行(上升或下降)以及同步发生了什么延迟?

    2) 2) OSC-OUT 的绝对最大电压是多少? 是3V、5V、... 还是取决于 Vcc?

    3) 3) MAX 外部 SYNC 频率可以是多少?

    4) OSC-OUT 引脚的容差是多少?   即 、如果我将电压从3V 降低到2.5V 或2V、 同步是否会发生?

    谢谢、 Shahriar   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shahriar、

    上升沿将触发同步、 延迟时间可以忽略; 最大外部同步频率可以大于500kHz、如振荡频率。  

    OSC-OUT 引脚上的绝对最大电压取决于 连接到 OSC-OUT 引脚的内部器件的耐受电压。 建议使用 大约3V 的 SYNC 信号。 很抱歉、数据表中未提供详细值。 为 确保安全性 和 可靠性、请使用2.6V~3.8V 的同步信号、且不超过5V。

    此致、

    Teng