This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76200:负载条件下的 DSG 波振荡

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76200, BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/857818/bq76200-the-dsg-wave-oscillation-in-the-load-condition

器件型号:BQ76200
主题中讨论的其他器件: BQ76940

尊敬的所有人:

  

 :低于1 μ A

  电池组电压 13s == 48V

     电子负载   == 13A

 BQ76200原理图 如下所示  

 

  

  电池组 连接  电子负载、当我将 BQ76940 DSG 设置为开启 MOS 时、  BQ76200 DSG OUT 引 脚波形  将会如下图1所示振荡、

  蓝色波形是  MOS 波

 黄色波形是 DSG 波形

 红色波形是电流波形

     

     如果我   以2200uF/100V 的电压并联电子负载电容器、 振荡将消失、如下图2所示

     您能 解释一下结果的原因吗? 谢谢。

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    请访问 http://www.ti.com/lit/pdf/slua794。 在48V 和电子负载下、我希望输出可能会快速上升、以便 ESD 单元触发、如图11所示。  对于 PACK 引脚、100nF 电容器 C15过大、需要能够更密切地遵循 P+以确保正常运行。  电子负载可能有一个开始调节的响应时间、电压可能会在负载突然接通之前上升。  输出端的电容器始终存在、并且可能允许电流缓慢生成、从而在这种情况下提供更好的响应。  电子负载可能在其输出端具有电容器、您可能需要检查其手册以确定它们是否始终存在或是否与负载一起切换。

    我建议将 C15降低到建议的10nF (或更小)、以便 Pack 能够更好地遵循 P+。  在 DSG 和 PACK 引脚之间添加齐纳二极管和100欧姆电阻、以避免 DSG 快速上升时的内部损耗、并考虑调整更大的 R40以优化导通。  不要使 R40过大、因为它也会影响关断。  

    您可能还需要调整 C12、同样建议使用10nF。  对于非常动态的电池电压、您可能需要一个较小的值、以便 BAT 能够更好地跟随不断变化的 B+电压。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 WM5295:

      感谢您 的帮助       、您能解释一下为什么我在电子负载上并联了2200uf/100V 的电容器,  波形振荡将消失。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    我不知道2200 μ F 电容器为什么会消除振荡。  当连接时、电容器将始终出现在系统中、而负载将根据接收到的输入随其响应时间进行切换。  这可能以不同的方式激励电路。  某些设备对端接长电缆有具体建议。  确定如何以表示将如何使用的方式测试系统可能是一项挑战。