主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO、 BQ78350、 BQ76940、 EV2400
您好,
我将 BQ78350用于电池管理系统。 我正在使用 BQStudio 分析 BQ78350寄存器值。 在 AFE 侧、我使用 BQ76940连接到15节锂离子电池。
所有值都匹配(如 BQStudio 中所示)。 当我开始使用直流电源为电池组充电时出现问题。 问题是、当我将 直流源的电流输出保持在0.7mA 至0.9mA 之间时、BQStudio 充电电流读数(寄存器10)显示100mA、而当我保持输出电流大于或等于1A 时、BQStudio 充电电流读数(寄存器10)显示4400mA。 当用于充电的电流小于0.7mA 时、BQStudio 显示0mA。
导致此问题的原因可能是什么?
谢谢