This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2897A:我们需要仔细检查一些有关 UCC2897A 的项目

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2897A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/857857/ucc2897a-we-want-to-double-check-some-items-about-ucc2897a

器件型号:UCC2897A

大家好、

我们希望仔细检查下面有关 UCC2897A 的一些项目。

1.我们是否有  用于 LINEOV 电阻设置的公式? 请分享。 我们无法在数据表中找到。

2.我们想看看为什么我们在这里使用 RC。 R18、C22 作为参考  设计的一部分。

3.我们是否有一些方法来执行 初级 软启动?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    请参阅以下我的回复:

    LINEOV 引脚是内部比较器的输入引脚。 该比较器的阈值为1.27V。 这意味着、一旦 LINEOV 引脚上的电压超过1.27V。 它将触发线路 OVP。 因此1.27V 可用于计算输出电阻器,一旦您选择了下降侧电阻器和 OVP 点,您就可以计算上升侧电阻器。

    2. R18、C22是环路补偿组件,R18系列 R20和 C22配置为零,R18和 C22配置为极点。 您可以调整其中的组件来补偿环路。

    3.很抱歉,我对 您描述的“主要软启动”有点困惑。 实际上,我们已经有一个软启动引脚“SS”, 在我的理解中,您在右侧显示的电路是降低软启动期间 Vout 的压摆率,如果您需要,我相信它可能会起作用。

    希望能为您提供帮助。

    谢谢。