请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS7B63-Q1 您好!
客户正在大规模生产 TPS7B6350-Q1。
由于存在缺陷、请查看原理图。
原理图:
客户参考了数据表中的以下设计要求。
客户 设计
输入电容:100uF + 100nF
输出电容:10uF + 100nF
电源正常阈值:3.97V
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
客户正在大规模生产 TPS7B6350-Q1。
由于存在缺陷、请查看原理图。
原理图:
客户参考了数据表中的以下设计要求。
客户 设计
输入电容:100uF + 100nF
输出电容:10uF + 100nF
电源正常阈值:3.97V
您好、Cho、
[引用 userid="451506" URL="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1171632/tps7b63-q1-tps7b6350-q1-schematic-review "]由于缺陷[/引用]他们在设计中看到什么缺陷和/或问题?
WD_EN 上拉电阻器指示禁用了 WD 功能。
如果由于外部输入而可工作、则选择高频标准看门狗操作。
未使用启用功能。
除此之外、我看不到电容器的大小、但连接是正确的、并且似乎处于正确的状态、对引脚施加了正确的无源器件。 设置没有明显的问题。
此致、
John