This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5121-Q1:输出电容 COUT 的 IRIPPLE 和 VRIPPLE

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5121
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/833029/lm5121-q1-iripple-and-vripple-of-the-output-capacitor-cout

器件型号:LM5121-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5121

您好!

当我们制定 LM5121的详细设计过程时、我们不理解8.2.2 详细设计过程中的公式(30)和(31)。

您能不能说什么是 IRIPPLE_max (COUT)? 以及为什么  像这两个公式一样计算 IRIPPLE_max (cout)和 VRIPPLE_max (cout)?

此致、谢谢!

文秀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenxiu、

    感谢您发帖。  这需要参考一本电力电子学教科书、以获得良好的理解。 这些是基本方程。 让我尽最大努力在这里进行解释。  

    升压占空比为 D=(Vo-Vin)/Vo。  因此、当同步 FET 导通时、它是1-D = Vin/Vo。

    输出电流 IO、必须在1-D 期间由 SYNC FET 提供  因此、同步 FET 电流脉冲的平均顶部是 IO/(1-D)。   假设一半的脉冲电流流入电容器、另一半流入负载、则估算的纹波电流为等式(30)。

    纹波电压由 ESR 和纯电容器提供的电压组成。 ESR 部分是峰值电流 x ESR。  第二个术语中的数字4来自与 Cout 交换的每个周期的总电荷计算。

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi