This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988EVM:TPS65988EVM

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988, TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1171117/tps65988evm-tps65988evm

器件型号:TPS65988EVM
主题中讨论的其他器件:TPS65988TPS25750

您好!

我想了解 EVM 板上按钮的功能。

我需要有关每个开关功能的更多详细信息。

对于 S1、我有以下问题。

  1. 为什么需要软重置?
  2. 当我们必须复位 TPS65988芯片时、是否有任何设置?
  3. 我应该将其放在大规模生产电路板上吗?

对于 S6 ,我有以下问题。

  1. 引导 PD 控制器的目的是什么?
  2. 是否有某些特定配置必须通过引导过程加载?
  3. 我应该将其放在大规模生产电路板上吗?

我的最后一个问题是关于大规模生产编程。

上载 TPS65988和 TPS25750中用于大规模生产的配置文件的最佳方法是什么?

现在、我使用 aardvark 上传程序。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1. 为什么需要软重置?
      1. 软复位允许您重新加载补丁、而无需对器件进行下电上电。 您可能不需要在自己的设计中使用按钮、但这为硬件触发信号提供了一种方法、该信号通过 HRESET 引脚复位器件。
    2. 当我们必须复位 TPS65988芯片时、是否有任何设置?
      1. 在这种情况下、可能会出现故障、其中复位是最佳选择。
    3. 我应该将其放在大规模生产电路板上吗?
      1. 这是一个案例、 由您决定。 如果您认为您需要按钮、请将其保留在中。 如果您不需要 HRESET 功能、数据表建议将引脚接地。
    1. 引导 PD 控制器的目的是什么?
      1. 从 SPI 闪存引导会将任何更新和补丁加载到固件、以及您在配置 GUI 中进行的配置
    2. 是否有某些特定配置必须通过引导过程加载?
      1. 具体配置取决于您的用例、并通过 GUI 进行配置。
    3. 我应该将其放在大规模生产电路板上吗?
      1. 除非您计划使用默认 ROM 映像、否则您很可能不需要交换机。

    [引用 userid="486312" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1171117/tps65988evm-tps65988evm "]

    上载 TPS65988和 TPS25750中用于大规模生产的配置文件的最佳方法是什么?

    [/报价]

    通常、如果您提供二进制文件、电路板制造商将能够对 SPI 闪存进行编程。 有时组件制造商也会这样做。 您应该联系电路板制造商、了解他们有哪些选择。

    谢谢、此致、

    Chris