This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS659037:PMIC IC 默认输出电压

Guru**** 667810 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5718
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1170454/tps659037-pmic-ic-default-output-voltages

器件型号:TPS659037
主题中讨论的其他器件:AM5718

我们在设计中使用适用于 Sitara 处理器(AM5718)的 TPS6590379 PMIC。

我们已经将 BOOT0=0 (对于 DDR3L);BOOT1=1、那么 LDO 和 SMPS 稳压器的默认输出电压是多少(默认情况下、它将提供哪些寄存器值0x96或0X97)?

在 PMIC 数据表和手册中、他们没有在任何地方提到 SEL_0和 SEL_1?

PMIC 是否在不进行任何编程的情况下打开? 。