This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM76003:LM76003能否阻断反向电流

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: LM76003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/857562/lm76003-can-lm76003-block-reverse-current

器件型号:LM76003

大家好、  

我们在客户中推广 LM7003、为了取代 LT8612、客户遇到了 LT8612上的一些问题、当系统断电时、他们发现直流/直流的 VIN 压降比 Vout 快得多(24V IN 至 LT8612、7V OUT)、因此从 Vout 到 Vin 和 LT8612的反向电流有时会断开、 那么、如果 LM76003能够阻断反向电流、我将与您联系吗? LM76003是否可以承受这种情况?

非常感谢。

此致、Sunny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Sunny、

    LM76003 的行为将相同。

    当 Vin 低于 Vo 时、电流将流经高侧 MOS 的寄生二极管。 如果电流较大、则会损坏 IC。 大多数降压转换器的行为都是相同的。 请在转换器的输出或输入端添加一个二极管。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neal、您好!

    感谢您的回答、是否可以在输出电容器和反馈电阻器之间添加二极管、然后通过反馈消除二极管压降?

    该电路将影响直流/直流的稳定性?

    谢谢。

    此致、Sunny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Sunny、

    是的、它可能会影响环路。 请在输出电容器之后或输入电容器之前添加二极管。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neal、您好!

    非常感谢您的帮助~

    此致、Sunny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 我现在将关闭它。