This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24195:BQ24195和所有其他具有 PMID 引脚的 IC

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/857942/bq24195-bq24195-and-all-other-ics-that-have-pmid-pin

器件型号:BQ24195

此条目与其他 E2E 讨论有关、该讨论现在已"锁定"。

在我的所有尊重下、我认为" PMID 只是一个引脚名称"的答案对于任何想 EE 的人来说都不是令人满意的。 我认为 IC 引脚名称应该具有、并且通常具有有意义的缩写名称。

我刚刚运行了几次在线搜索、无法找到如何解密 PMID 缩写。 请帮助。

谢谢、

Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Leo、

    PMID 是 TI 内部的中间电源速记。  它是我们充电器降压转换器的输入电源引脚。  它位于 VBUS 输入引脚之间的中间位置、后跟反向阻断和输入电流感应 FET、然后是高侧降压转换器 FET。  它不是行业标准名称。

    此致、

    Jeff  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、

    非常感谢您迅速地收到您的答复。 这确实有助于我为 PMID 输出的预期功能提供更好的"直觉"。

    您的解释对我来说非常有意义:PMID =功率中位。 它是电源路径中的中点。 这已经是一个"足够好"的解释。 我认为应该将其添加到具有 PMID 引脚的 IC 的数据表中。

    您的解释还帮助我将 PMID 功能与中间总线转换器(IBC)功能相关联、中间总线转换器将输入交流电源转换为更低电平的中间电源、后者又是分布式电源系统中多个 POL 转换器的输入电源。 这正是许多充电器应用中的 PMID:从 PMID 轨充电时、各种器件的输入电源轨。

    我将在下一个"已解决"时关闭此问题。

    谢谢、

    Leo Sheftelevich