This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:TIDA-010074原理图查询

Guru**** 1079480 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010074
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/832659/bq76940-tida-010074-schematic-query

器件型号:BQ76940
主题中讨论的其他器件:TIDA-010074

你(们)好

我对 TIDA-010074有一些疑问

运算放大器的 VDD 为 CELL17+、VSS 为 CELL13+、VSS 和 CELL13+之间的1M 电阻不会影响电源?原理图中的 Q23会做什么?似乎始终关闭?

2.如图所示、P MOS 的功能是什么? 这种连接似乎与通常的运算放大器输出与 v 端不同;这种公式是如何产生的? Vcell16 = R3/R6 * Vout16

等待您的反驳

谢谢

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    这是一个全新的参考设计、我将邀请创建此电路的专家参加。 他今天不在办公室,但将能在星期一作答。

    很抱歉耽误你的时间、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    如果运算放大器未消耗电流、则1M R90会将运算放大器的负电源偏置到滤波的电芯13电压。  当放大器消耗足够的电流在 R90上产生 Q23的 Vgsth 电压时、Q23将导通、而运算放大器电源的剩余电流将通过 Q23流向 GND。  因此、放大器的大部分电流都流过所有电池、电池14-17的电流仅为几 uA。   

    2.放大器输出端的 P 沟道 FET 将使放大器输出电流不在测量结果范围内。 电压-电流转换器电路的基本说明、请参阅 TIDA-010074设计指南 http://www.ti.com/lit/ug/tidues4/tidues4.pdf 第2.3.1节。 考虑设计指南中的电池16放大器和图2。  运算放大器被认为是理想的、因此没有电流流经 R4进入正输入、而正输入是电芯15电压。  运算放大器将调节输出以使输入匹配、因此 R3上的电压为电池16电压(Vcell16-Vcell15)。  R3中的电流为 CELL16/R3。  在放大器输出端使用 P 沟道 FET 时、没有电流从栅极流向源极或漏极稳态。  没有电流流入放大器的反相输入端、因此所有通过 R3的电流必须流经 P 沟道 FET 和 R6。  R6上的输出电压为 IxR 或 Cell16/R3 x R6或 Cell16 x R6/R3 = Vout。  MCU 将获得 Vout、以转换回电池电压乘以电阻器比率的倒数、即公式2。  当然、Q21开关不是零电流: 开关电流和测量电流会在 R78两端产生一定的压降、电阻器具有容差、放大器不是理想的、因此设计指南指出、电压感应精度需要进行一些校正修整。