This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:过流保护设置

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/857753/bq77915-over-current-protection-settings

器件型号:BQ77915

您好!

在第1页中,功能产品 OCD 1的值为:–10mV 至–85mV,但在第3页中,最大 OCD 阈值为70mV。  我想知道是否可以将 OCD 编程为8.5mV?

如果是、如何计算8.5mV 的 ROCD?

谢谢

此致

B. Harini Krishna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harini、

    用户无法配置器件的 Vocd 阈值。 如果您需要的配置不在器件比较表中、请联系您当地的 TI 销售代表。  

    但是、OCD 电流保护阈值由感应电阻器 Rsns 配置。 该值可以低至1m Ω。 要确定该值、只需将所需的 Vocd 除以所需的 OCD 电流即可。 有关示例、请参阅数据表中的第10.2.2.1节第2步。