This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ 500211:如何提高直流-直流?的转换效率

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ500211, BQ51013B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/854945/bq-500211-how-to-improve-the-conversion-efficiency-of-dc-dc

主题中讨论的其他器件:BQ500211BQ51013B

零件编号:BQ 500211

嗨比尔!μ A

我的无线 电源 发送器(bq500211)和接收器(bq51013b)工作正常。

但我的无线 电源 效率仍然无法达到 TI 给出的数据表值。

我想知道提高直流/直流效率涉及哪些方面以及应该采取哪些措施?

DPWM 信号的频率将影响传输效率?

这是我在不同距离处测试的直流/直流效率。

来自中国的问候、

谢志涛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    TX 和 RX 上的许多因素都会影响系统效率。

    TX 线圈、MOSFET 和谐振电容器上有一些

    RX 线圈、ILIM 设置(低于500mA)、RECT 滤波电容器上有一些

    此外、线圈到线圈的距离和对齐也是一个很大的因素。

    很难说出哪个会影响您的系统。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill!

    我想知道 TI 是否对无线充电温度的工作稳定性有相关规定。

    低于建议的工作温度是多少?

    适合无线充电接收器和发送器的温度是多少?

    因为我在 Qi 的协议中没有看到温度调节。

    来自中国的问候、

    谢志涛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    运行时、TX 温度应低于60C、EVM 低于40C。

    在 RX 侧、线圈周围的温度可能为40C 至50C、这是由于交流加热和线圈电阻造成的。  EVM 将小于40°C。

    您是否看到高温以及在什么位置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有此问题的更新?