我正在尝试将此部件用于现有系统。 我想将其与输出 PWM 和 I2C 配合使用。 我只希望它在我们的背光上保持恒定的50mA 电流、用于3个 LED 阵列。 我认为这可以通过手动控制来实现。 数据 表中的 ISET 链接到 I2C、不会设置该值。 如果我的电路中的电压超过30伏、我们可能会损坏背光。 如果未使用 i2c、该器件会执行什么操作。 对于 PWM、我将把该值拉高。 此设计中不使用调光。 ISET 的作用是什么?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我正在尝试将此部件用于现有系统。 我想将其与输出 PWM 和 I2C 配合使用。 我只希望它在我们的背光上保持恒定的50mA 电流、用于3个 LED 阵列。 我认为这可以通过手动控制来实现。 数据 表中的 ISET 链接到 I2C、不会设置该值。 如果我的电路中的电压超过30伏、我们可能会损坏背光。 如果未使用 i2c、该器件会执行什么操作。 对于 PWM、我将把该值拉高。 此设计中不使用调光。 ISET 的作用是什么?