This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR64010:LMR64010热性能信息和建议的工作结温

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR64010, LM2731

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/856841/lmr64010-lmr64010-thermal-info-and-recommended-operating-junction-temp

器件型号:LMR64010
主题中讨论的其他器件: LM2731

大家好、  

我知道 LMR64010的热性能信息和建议工作结温吗? 我在数据表中找不到它。  

下面是一个我需要的示例。 Thx。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hollis、

    您可以在 LMR64010数据表的第3页上找到相关信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    第3页仅显示了 ABS 工作结温范围、不是建议 的工作结温范围。

    并且没有 结至外壳(顶部)热阻/结至电路板热阻/结至外壳(底部)热阻参数。 请提供帮助吗? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hollis、

    LMR64010数据表中未列出这些结至外壳(顶部)热阻/结至电路板热阻/结至外壳(底部)热阻参数。 您可以参阅具有相同封装的另一个器件的数据表、如 LM2731。

    客户是否确实需要准确的值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    Thx。

     LMR64010的建议工作结温范围是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hollis、

    LMR64010的建议工作结温范围为-40至125C。