你(们)好
如果 PIN6 (VCCX)仅连接0.1uF MLCC。 未连接至5V 或 GND。 这里只有一个帽子。 会发生什么情况? 是否可能导致无法通电?
有一个项目、并且只在 VCCX 引脚上放置一个 MLCC。 我们执行了长时间的开/关测试。 它将随机发生故障、无法通电。 因此、我们希望它是否是根本原因。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Hsing、
我在这里做了一些额外的检查。 VCCX 引脚具有一个可在 VCCX 出现时感应的2.5MΩ μ C 内部分频器。 泄漏可能会导致 VCCX 上升足够大、从而使 VCC 稳压器关闭并将 VCCX 连接到 VCC。 VCC 可能会崩溃、从而导致 VCC UVLO 和重新启动。 如果未使用 VCCX、数据表中有一条注意事项将 VCCX 绑定到 GND。
此致、
Tim