This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25601:充电电流在一段时间内上升至2A 后将下降至1A

Guru**** 2770995 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/867543/bq25601-the-charging-current-would-decrease-to-1a-after-rising-to-2a-for-a-period-of-time

器件型号:BQ25601

你(们)好  

BQ25601、高电流充电2A 设置、可充电电池容量19000mAH;

充电过程中发现异常现象、如下图所示。 充电开始时、充电电流在上升至2A 一段时间(11:50-11:55)后下降至1A 、然后在一段时间后恢复至2A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想到了一些事情

    JEITA 充电曲线可能会降低充电电流。 可以将 JEITA_ISET 设置为0以将充电电流降低至 ICHG 的50%(电池热敏电阻是否介于0°C 至10°C 之间?) 请检查 REG09[2:0]

    -是否有瞬态系统负载可以激活并通过 DPM 降低充电电流? 请检查 REG0A[6:5]

    -适配器(VBUS)是否由于安全原因而崩溃或降低电源输出?

    谢谢、

    Ricardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Ricardo

    今天、一个程序被改变为输出寄存器的值、并且发现有一个2a->1a->2A 过程中的电流将 REG08的值总结为三个阶段:

    1、相位为0x75;

    2的中间是0x75、0x74重复大约5分钟。(如左侧的屏幕截图所示)

    3信号量为0x74;

    4左侧日志屏幕截图是 reg00-reg0b 的值、右侧屏幕截图是电池充电曲线。

    请帮助分析情况并提醒我们在使用时需要注意的事项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据 REG08映射、当充电电流下降时、器件看起来像是进入 VSYSMIN 调节。 当器件尝试保持 SYS 节点上的最小系统电压并且电池小于 VSYSMIN 时、就会发生这种情况。 这是实际正在充电的电池、还是正在使用工作台设备模拟电池?

    谢谢、

    Ricardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们已经有一段时间没有听到您的反馈,该线程被视为已解决并已关闭。

    谢谢、

    宁。