This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170-Q1:断路器

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/867466/lm5170-q1-circuit-breaker

器件型号:LM5170-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5170

您好!

请告诉我 LM5170的断路器。

电路图如数据表 P30的图33所示。(48->14V:BUCK)

当断路器打开时、即使 EN 信号关闭、也会在无负载(约为4V)的 LV_Port 处产生电压。

这是正常行为吗? (断路器 MOS VGS 电压的影响?)

此时、BRKG_BRKS 之间的电压为12V。 BRKG_GND 之间的电压为16V。

另一个电路板在 LV_Port 上产生大约8V 的电压。

此 LV_Port 电压差是否在波动范围内?

此时、BRKG_BRKS 之间的电压为12V。 BRKG_GND 之间的电压为20V。

数据表中指定了 BRKG_BRKS 之间的电压。

未指定 BRKG_GND 之间的电压。

BRKG_GND 之间的正常电压范围是多少?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ksma、

    感谢您关注 LM5170。  根据数据表、EN 不控制断路器。  断路器由 UVLO 引脚控制。  EN 只是关闭开关。   

    当断路器打开时、BRKG 到 BRKS 电压、即断路器 FET Vgs、将是 VIN 引脚电压减去12V 端口电压、该电压被内部钳制在大约12V (即最大值为~12V)。 因为 BRKS 基本上处于12V 端口电压、所以 BRKG 可以随着12V 端口电压的变化而变化。

    希望这能澄清。

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao Xi。

    感谢你的答复。

    打扰一下。 这个问题的表达方式不好。

    连接原理图。

    这个问题的目的是:

    即使 EN 关闭(即主 MOS 关闭)、当断路器启动(UVLO⇒H 时、

    在 LV_Port 上生成电压。

    问题1:这是正常操作吗?

    Q2:EN 关断时如何确定 BRKG 的电压?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    打扰一下。
    该原理图未随附、将被添加。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到您现在有问题。  很抱歉耽误你的时间。  

    当您看到4V 或8V 时、它们都是正常的。  请参阅数据表中的 IC 方框图。 BRKG 上有300uA 的电流源来打开断路器 FET。  BRKG 和 BRKS 之间还有一个12V 齐纳二极管。  当齐纳二极管开始将 BRKG-BRKS 电压钳制在12V 时、电流将流经齐纳二极管并从 BRKS 中流出、如果是开路(无负载)、则会拉出12V 端口。  在12V 端口上构建的电压取决于外部阻抗、因此您可以看到不同的电压。 这是正常情况、如果您添加大于300uA 的负载、您将看到12V 端口电压降至接地。

    希望这能澄清。

    Youhao