请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC21520 你(们)好
在 UCC21520数据表中、只有 Ivucci 在3.3V 和5V 时的 IQ。
客户希望了解12V 与温度间的关系数据。
您可以告诉我数据吗?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Max:
感谢您的提问。
我绘制了3.3V、5V、12V 和18V 的一些数据以显示趋势。 这些输入电压之间没有太大的差异。
当输入设置为高电平时、每个通道的 ICCI 将增加大约1mA。 例如、如果两个输入都设置为高电平(DT 连接到 VCCI 以禁用重叠保护)、则两个通道将在 ICCq 之上传输并消耗额外的2mA 电流。 如果在互补输入和50%占空比下运行、通道将在 ICCq 顶部额外消耗1mA 电流。
谢谢、此致、
John
此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束。