This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2105:外部电容器

Guru**** 2386600 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2105
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/832849/tps2105-external-cap

器件型号:TPS2105

如果 TPS2105的输入电容为1uF、是否有任何问题? 谢谢。

此致

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    所需的输入电容取决于电源的强度。 当器件从一个输入切换到另一个输入时、其中一个通道上的电流会突然增加、并且根据输出电容器会产生额外的浪涌电流。 1uF 的输入电容不会导致器件出现任何问题、但电源电压可能会下降、具体取决于其处理瞬变的能力。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius