请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TIDA-00701大家好、
我正在设计100W 24V SMPS。 我需要高功率因数校正(旨在实现61000-3-2 C 类)和低温、而无需强制对流。
我之前看 的是 TIDA-00701、但我看到此电路板的目标是 A 类、此设计中使用的变压器变得非常热、我也不需要 CC。
感谢您向我提供的任何建议。 我正在研究交错式 PFC (用于散热)或桥接器、但由于我对这些器件没有任何经验、我希望您能为您提供帮助。