This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PFC + LLC/反激式24V 100W 最低温度61000 C 类建议

Guru**** 670100 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00701
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/832524/pfc-llc-flyback-24v-100w-lowest-temperature-61000-class-c-recommendations

主题中讨论的其他器件:TIDA-00701

大家好、

我正在设计100W 24V SMPS。 我需要高功率因数校正(旨在实现61000-3-2 C 类)和低温、而无需强制对流。

我之前看 的是 TIDA-00701、但我看到此电路板的目标是 A 类、此设计中使用的变压器变得非常热、我也不需要 CC。

感谢您向我提供的任何建议。 我正在研究交错式 PFC (用于散热)或桥接器、但由于我对这些器件没有任何经验、我希望您能为您提供帮助。