This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:如何配置寄存器以保持 SOC 不变而不成功学习?

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/868686/bq40z80-how-to-configure-registers-to-keep-soc-unchanged-without-successful-learning

器件型号:BQ40Z80
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

由于电池组未成功学习、SOC 在站立10小时以上后从75%更改为0%。  

 如何配置寄存器以保持 SOC 不变而不成功学习?

Tnanks

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    学习周期对于监测计正确执行至关重要。   

    您在运行学习周期时是否在 bqStudio 中创建了日志文件? 如果是、 请与我们分享您的日志文件。 我们将查看并了解导致您学习周期失败的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在充电过程中、SOC 从0%增加到75%。 驻车超过10小时后、SOC 从75%更改为0%。 如何将 SOC 配置为保持不变?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    能否确认您已成功运行学习周期? 谢谢。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法成功学习。  我只需要等待10个多小时、SOC 不会跳转。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    执行学习周期时、我建议您单击 bqStudio 中的"Start Log"按钮、然后创建一个日志文件。

    如果您的学习周期失败、请与我们分享您的日志文件和 gg 文件。 我们将向您介绍并提供一些帮助。

    Andy