根据组件数据表、我希望该器件能够提供3.3V 输出、低至与负载电流相关的一些低电压输入。
在电流应用中、输入电流在 VIN=3.7V 时测量为~650uA、在 VIN=5V 时测量为~450uA
该问题出现在~3.6V 接近该阈值时、电流尖峰达到3.75mA 输出保持在该阈值、但我假设效率已大幅降低。 这似乎不是预期的、通过计算、我预计最小输入电压为3.34V 甚至更低。
我们已考虑将输出转换为可调输出版本、以便将输出设置为3.0V、因为我们的设计可以承受这种情况; 但是、我们似乎遇到了效率问题、如果这与该系列器件有关、则不希望继续处理。
有什么建议吗?