主题中讨论的其他器件: BQ25890
我想讨论几个问题:
1:关于 BQ24296m 的充电过程、CC 模式进入 CV 模式的点在哪里?
2:是查看电池电压、容量还是充电电流?
3:是否可以调整此点?
4:使用1S2P 电池时、需要注意 BQ24296m 的设计点是什么?
我现在看到一个现象、我不知道这是否是一个问题。
我们使用的是1S2P 18650电池。 容量增加了多节电池。 我发现他的空间很长、接近充电器(1.5h~2H)的电量超过一节电池。
我们的 VREG 设置为4.208V、ITERM 设置为128mA。 电池为18650节、1S2P、容量为6700mAh。