This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 42Vac 反激式设计查询

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5155, PMP40555, LM51551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/866757/42vac-flyback-design-query

主题中讨论的其他器件:LM5155PMP40555LM51551

您好!

我需要设计具有以下特性的反激式转换器:

参数

测试条件

最小   标称值   最大值

和功能

输入特性

 

 

15.         42.       50

 

 

47.                 63.

Hz

输出特性

 

 

11.75      15.       12.25.

 

 

                  12.

m

 

 

               1.5       1.62

A

 

在0A、5A 负载阶跃下测量的输出电压

11.75             12.25.

系统特性

Ƞ 最大负载效率

 

               85%

 

 工作温度

 

-30               +70

⁰C μ A

您能否推荐最适合我需求的驱动程序?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、该表未正确复制、 我再次放置它:

    参数

    测试条件

    最小  标称值  最大值

    和功能

    输入特性

    输入电压

     

    15.         42.         50

    F 线

     

    47.                  63.

    Hz

    输出特性

    输出电压

     

    11.75       12.      12.25.

    VRIPPLE

     

                       12.

    mVpp

    输出电流

     

               1.5      1.62

    A

    Vtran

    在0A、5A 负载阶跃下测量的输出电压

    11.75              12.25.

    系统特性

    Ƞ 最大负载效率

     

              85%

     

    工作温度

     

    -30               +70

    ⁰C μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡

    PMP40555是一款非常符合您的规格、可满足您的效率要求的示例参考设计。  它使用 LM5155作为主反激式控制器。

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric、

    PMP40555几乎不符合我的规格。 PMP40555的最大输入电压为60伏。 我需要71伏的最大输入电压。 50x 1.414 = 71V。
    您是否知道任何包含更高输入电压范围的驱动器?
    在 PMP40555设计中、如何才能达到60V 输入电压? 在 LM51551的数据表中、在"偏置"中指定了50伏的最大电压。
    我是否可以在"偏置"的输入端放置一个电阻器以减小张力?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    如果添加一个电路、例如齐纳二极管、将偏置引脚的电压限制在50V 以下、那么我认为该参考设计的电压最高可达71V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    假设您已经解决了问题、我关闭了帖子。 如果没有、只需在下面回复即可