This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 降压控制器、可通过电压 I2C 或 SPI 设置输出电压基准

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40056, LM25117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/856890/buck-controller-output-voltage-reference-settable-with-voltage-i2c-or-spi

主题中讨论的其他器件:TPS40056LM25117

您好!

我们正在寻找一款降压控制器器件、在该器件中、输出电压基准可通过电压 I2C 或 SPI 接口进行设置。
该器件需要满足以下规格:

-输入电压高达40V
-输出电压范围:~3...24V
-输出功率:>=50W
-如果 可能,同步降压拓扑
-强大的控制器
-外部电源开关

我们将 LM25117或 TPS40056 视为可能的器件。
跟踪是作为电压 设定值工作还是 仅用于软启动?

还有其他器件建议吗?

谢谢、此致、
Patrick