请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS1663 大家好、团队成员。
当电源接通时、TPS16630RGET 的#FLT 引脚是否可能输出 L 信号?
在我们的电路中、#FLT 引脚连接到 CPU 并上拉。
当 CPU 检测到 L 信号时、它会执行错误处理。
由于 CPU 首先启动并为 TPS16630RGET 通电、因此如果 TPS16630RGET 在启动过程中输出一个 L 信号、该信号将被识别为错误。
谢谢。