This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23756EVM:高频可闻噪声

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23756, TPS23756EVM, TLV431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/862822/tps23756evm-high-frequency-audible-noise

器件型号:TPS23756EVM
主题中讨论的其他器件:TPS23756TLV431

尊敬的 TI 专家:

我有一个接入点(AP)模块、需要5.5V 电压才能工作。 因此、TPS23756是电源电路的一部分。

无论何时由 PoE 56V 或12V、24V 或48V 直流电源供电、并且负载的电流消耗较低、都存在令人厌烦的高频(4kHz - 6kHz)可闻噪声、我不知道噪声来自何处。

我基本上一直在使用建议的大多数组件、除了一些二极管、我仅因为手头有这些二极管而挑选了其他供应商。

我主要测量 C1之间的电压差(请参阅 TPS23756EVM pdf 图1)。 两端之间的差值如下:

DC24V 上电时捕获的数据。 紫色迹线是黄色和绿色的增量、因此 C1上的增量电压。

这只是我的测量之一、我也在其他地方探测到、即使是5.5V 输出也包含4K-6kHz 振荡。

我犯了什么错误? 应该如何修复它?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、诚挚、

    是的、我不希望钳位电容器出现这种波形。 这也使我对开关波形提出质疑。 通常、如果在可闻范围内运行一些瞬态负载、饱和变压器或转换器的某些不稳定、我会听到可闻噪声。 您能否发送应用原理图进行审阅? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Darwin Fernandez"]

    您好、诚挚、

    是的、我不希望钳位电容器出现这种波形。 这也使我对开关波形提出质疑。 通常、如果在可闻范围内运行一些瞬态负载、饱和变压器或转换器的某些不稳定、我会听到可闻噪声。 您能否发送应用原理图进行审阅? 谢谢!

    [/报价]

    我比较了 EVM 设计和我的、发现我的 PPD 引脚连接到 RTN。 这是否会导致栅极和 GAT2的开-关序列不稳定?

    GATE 和 GAT2信号测量(黄色= GATE;绿色= GAT2;紫色= Q5的漏极;粉色= Q1的漏极):

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、诚挚、

    感谢您的更新。 您能否转发原理图? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../poe_5F00_circuit_5F00_cleaned.pdf

    请帮助查看组件的连接是否会导致可闻噪声

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、诚挚、

    在查看原理图后、总的来说、这可能是一个击穿问题或稳定性问题。

    • 卸下 PC37、PC36
    • 卸下 PC26
    • 对于5V 输出、我们采用1.25V 基准而不是2.5V 基准进行设计、因为这会使补偿环路变得更加困难。
    • 将 PU3替换为 TLV431、并将 PR75、PR80更改为 EVM 上使用的 PR75和 PR80