This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24616:如果我在 TTC 引脚上使用0.1uF +/- 20%加上10%的精度、安全计时器是否可以更长

Guru**** 2394305 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/855850/bq24616-can-the-safety-timer-be-longer-if-i-used-0-1uf---20-plus-the-10-accuracy-on-the-ttc-pin

器件型号:BQ24616

关于 bq24616安全计时器、te 数据表中规定的最长为10小时。 如果我在 TTC 引脚上使用了0.1uF +/- 20%以及10%的精度、该计时器是否可以超过该值?

此外、如果我的电池在3.5小时内以25°C 的温度进行充电器、则 TTC 引脚上的推荐电容器是什么?

 

谢谢、

劳伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lauren、

      在长达10小时的时间内验证+/-10%安全计时器精度(相当于从 TTC 到 GND 的0.11uF 电容器)。 理论上、对于略大于0.11uF 的电容值、计时器可能会更长、但这未经验证、可能导致大于+/-10%的误差。 Tchg = Kttc * CTTC、其中 Kttc = 5.6min/nF。 对于3.5小时的安全计时器、您需要大约0.38uF 的电容。 可在以下位置找到用于确定无源组件大小  的计算器工具:www.ti.com/.../toolssoftware、位于软件链接下。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是指0.038uF 吗? 我在25摄氏度下使用0.047uF、我看到端口指示存在故障。 我将其更改为最大0.1uF、电池充电无故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lauren、

      是的、抱歉、我是指0.038uF。 该电容对应于上述3.5小时安全计时器。 如果充电周期更长、则应调整安全计时器(TTC 处的电容)、同时考虑+/-10%的安全计时器精度。 0.047uF 可实现4.4小时的安全计时器。